This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:从第三方模型导入 Spice 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763013/tina-spice-importing-spice-model-from-3rd-party-model

主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好,

我不熟悉电路仿真、正在尝试从第三方库创建新的宏、但它会提示错误行5、无法识别符号"+"。  

有人知道 cir 文件会发生什么情况吗?

*
*二极管 DMMT5451 Spice 模型 v1.0最后修订日期:2009年2月17日
*
*。模型5401 PNP IS=6E-14 NF-1 BF=130 VAF=360 ISE=6E-14
+ NE=1.5 NR=1 BR=6.5 VAR=37 ISC=8E-12 NC=1.35 Rc=0.08 Rb=1 Re=0.25
+ CJC=13E-12 CJC=0.46 VJC=0.7 CJE=63E-12 MJE=0.41 VJE=0.9
+Tf=6.7E-10 TR=1.03E-6 XTB=1.5 QUASIMOD=1 RCO=14 GAMM=1.5E-8
*
*美元

.model 5551 NPN IS=6.5E-15 NF-1 BF=110 VAF=288 ISE=1.0E-14
+ NE=1.5 NR=1 BR=4.5 VAR=70 ISC=3E-12 NC=1.35 RC=0.5 Rb =0.26 R=0.23
+ CJC=6.1E-12 CJC=0.31 VJC=0.4 CJE=57E-12 MJE=0.35 VJE=0.8 TF=0.2E-9
+ TR=1.5E-6 XTB=1.4 QUASIMOD=1 RCO=170 VO=35 GAMM=2.2E-7
*
*美元
*

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hoong、

    您能否共享您尝试从其中创建宏的.lib 文件?
    这将有助于我们研究该问题。

    谢谢、
    Vivek Agawral
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请删除第4行前面的*。 我认为这应该可以解决您的问题。 *用于注释掉一行、不应注释掉该行、

    *。模型5401 PNP IS=6E-14 NF-1 BF=130 VAF=360 ISE=6E-14

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta、

    你好、

    感谢你的帮助。 现在工作正常!

    再次感谢!