This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:覆铜和过孔放置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/763182/webench-tools-copper-pour-and-via-placement

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Webench 团队、您好!

在旧版本的 webench 中、有编辑覆铜重量以及在布局中引入过孔的功能。  这些功能是否仍然存在?  我在新用户界面上终无法找到它们。   

如果他们不在那里、他们将何时返回(如果我们计划将他们带回)?  感谢您的帮助!

此致、

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

      我们没有此功能、也没有在新工具中对此进行规划。 您仍然可以从 WEBENCH 将 PCB 布局导出到诸如 Allegro、Altium、Eagle 等常用工具。 但您必须在 CAD 工具中修改布局(添加更多过孔等)。 此外、我们不打算在新工具中使用热仿真功能。 相反、我们具有热警报功能、当您在设计中更改组件时、如果超过任何关键功率组件的 Tj、我们将会向您发出警报。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Gerold