This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-03027:CAD 模型

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762539/tida-03027-cad-models

器件型号:TIDA-03027

您好!

我无法使用 Atium 软件打开 Altium CAD 文件、这是一条错误消息、显示"文件名"格式无效。 我是否能够将文件转换为 Eagle 或其他软件?

此致、

Kevin Fuller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您使用的是哪个版本的 Altium? 我刚刚从 TI.com 下载了 CAD 文件、并使用 Altium 16、17和18打开了这些文件。

    遗憾的是、我们不会将文件转换为其他格式。 我们仅使用 Altium CAD。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用的是电路制造商。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    遗憾的是、我们仅提供 Altium CAD 文件。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric