This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP11303:PMP11303

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP11303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762631/pmp11303-pmp11303

器件型号:PMP11303

你好!

我想针对55V 输出和6A 进行类似的设计 PMP11303。 我n´t 了´s、但如果我没有输出负载、那么电压会超过55V (90V)、因此我想知道它是否需要输出负载以在 PMP11303中实现正确输出、或者我对它的描述可能不正确。 (原理图与之相似、但具有其他值)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于半桥 LLC、谐振频率下的匝数比应等于 Vin/2Vout。 如果您的 DID 设计了55Vout 的匝数比、则导致输出电压变得如此高的另一种可能性是输出绕组和输出整流器上的寄生电容。 通常、您可以在高输出电压设计中观察轻负载/空载条件下的过压情况。 要验证它是否是功率级设计问题或寄生电容问题、只需将30%~50%的负载施加到输出端即可。 如果在30%~50%负载下、当开关频率为谐振频率时、输出电压会降回~55V、则是寄生电容问题。 您将需要改进变压器设计和/或添加一些虚拟负载、以帮助降低轻负载时的输出电压。

    此致、
    Sheng-Yang Yu