This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS62200:未加密模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS62200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762748/tina-spice-tps62200-unencrypted-model

器件型号:TPS62200
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 e2e 支持:

我们是否有适用于 TPS62200的任何未加密 Spice 模型?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们可以通过电子邮件向您内部发送说明、但是、我无法使用您的 E2E 名称"TISL"找到您。 请给我发送一封电子邮件、我将为您指明正确的方向。 我们将关闭此帖子。