This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/LM5005:WebBench 原理图中可能存在错误

Guru**** 2908950 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/762407/webench-tools-lm5005-possible-error-in-webbench-schematic

器件型号:LM5005

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我想 WebBench 中显示的原理图中存在错误(下图)。 根据数据表、Ccomp2应在 Rcomp 之后连接。 此外、还规定了 PRE 应连接到 SW、而 WebBench 中的情况并非如此。 (至少我在数据表中没有发现任何表明不应连接的内容)

您好!

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Domink、

    感谢您通知原理图中的错误。 我们已更新原理图、并将在下一个量产版本中在 TI.com 上提供。

    此致、
    阿图尔