This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS470MF06607:TMS470MF06607

Guru**** 2910060 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761342/webench-tools-tms470mf06607-tms470mf06607

器件型号:TMS470MF06607
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在使用 TMS470MFO6607 MCU 开发记忆棒、 我已经安装了 DVD 中提供的软件、并使用给定的 USB 电缆将 TMS470M USB 记忆棒连接到 PC、并尝试启动安全 MCU 演示、但当我单击温度传感器时、它会显示一条警告消息、如我的屏幕截图所示 我单击 了是、然后它表示正在擦除、之后它开始连续显示编程、我观察   到 TMS470MFO6607 MCU 开发记忆棒上的电源 LED (白色)和错误 LED (红色)亮起。 您能不能帮助解决这个问题、以便我能够查看安全 MCU 演示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种材料已经很旧了。 我无法在我的 Windows 10计算机上启动和运行它。 我建议您改为查看一些较新的安全微控制器。 例如、查看 TMS570LS0432。