This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/CSD17573Q5B:加密的 CSD17573Q5B PSpice 模型在仿真中提供未知参数错误。

Guru**** 2944460 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, CSD17573Q5B, CSD18537NQ5A, LM5176, CSD19534Q5A, CSD16321Q5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759528/tina-spice-csd17573q5b-encrypted-csd17573q5b-pspice-model-gives-unknown-parameter-error-in-simulation

器件型号:CSD17573Q5B
主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 CSD18537NQ5A、 LM5176、 CSD19534Q5A、 CSD16321Q5

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我已从 TI 网页上提取了 CSD17573Q5B PSpice 模型的最新版本。  我正在运行 Orcad 17.2-2016-S048。  当我尝试使用模型进行仿真时、PSpice 会给我一个网表错误。  PSpice 的相关输出如下;CSD17573Q5B 的加密模型内部似乎使用了未声明的"NMOSW"模型。

****包括12V0_POWER.net ****
*拉电流 HCU_B_IO_REV_A
外部输出 VIN
外部输出 VOUT
外部输出 GND
C_C13        0偏置、C_C13 0.1uF 、Tc=0、0
.MODEL       C_C13 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
R_R5        0 EN 48.7k Ω
C_C15        0 N67459 0.015uF
C_C16        N67473 0 220pF
C_C17        SW2 BOOT2 0.1uF
X_D3        N67357 BOOT2 PMEG2005EGW
R_R6        0 FB 20k
R_R11        0 N67529 93.1k Ω
C_C18        0 N67587 150pF
R_R13        0 N67549 23.7k Ω
X_Q1        VIN HDRV1 SW1 CSD18537NQ5A
X_D2        N67357 N67357 BOOT1 FSV10150V 参数:area=1
C_C4        VOUT 0 82uF
X_Q4        SW2 LDRV2 N67255 CSD17573Q5B
R_R12        0 N67907 7.5k
R_R3        FB VOUT 280kOhm
X_U1        0 BIAS BOOT1 BOOT2 N67473 N67607 N67633 0 EN FB HDRV1 HDRV2 0
+ LDRV1 LDRV2 N67529 0 PGOOD N67549 N67587 N67459 SW1 SW2 N67357 N66971 VIN
+ VOUT LM5176_TRANS 参数:SS=0
C_C11        SW1 BOOT1 0.1uF
C_C12        N67607 N67633 C_C12 47pF TC = 0、0
.model       C_C12 CAP C=1 DEV_5% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
C_C8        VIN 0 C_C8 10uF TC = 0、0
.MODEL       C_C8 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
X_Q3        SW1 LDRV1 N67255 CSD19534Q5A
C_C7        VIN 0 C_C7 10uF TC = 0、0
.model       C_C7 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
R_R2        EN VIN 249k
X_L1        SW1 SW2 SRP1265A-6R8M
C_C14        N67907 N67473 0.018uF
C_C6        VIN 0 C_C6 10uF TC = 0、0
.model       C_C6 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
D_D1        VIN N66713 DI_B160
R_R4        N66971 N66713 10.
C_C5        VIN 0 68uF
X_C3        VOUT 0 T495D226K035ATE260
R_R8        N67607 N67255 100
R_R10        N67633 0 100
C_C10        N67357 0 C_C10 1uF TC = 0、0
.model       C_C10 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
C_C9        0 N66971 C_C9 0.1uF TC = 0、0
.model       C_C9 CAP C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
X_C2        VOUT 0 T495D226K035ATE260
X_C1        VOUT 0 T495D226K035ATE260
R_R7        N67357 PGOOD 10k
X_Q2        VOUT HDRV2 SW2 CSD16321Q5
R_R9        0 N67255 13m Ω

****恢复12V0_MASTER.cir ****
.end
---------- $
错误(ORPSIM-16015):未知参数。


错误(ORPSIM-15113):X_Q4.M1使用的型号 NMOSW 未定义

****包括12V0_POWER.net ****
*拉电流 HCU_B_IO_REV_A
。外部输出 VIN
。外部输出 VOUT
。外部输出 GND
C_C13 0偏置 C_C13 0.1uF Tc=0、0
.model C_C13电容 C = 1 DEV_10% TC1 = 0 TC2 = 0 VC1 = 0 VC2 = 0
R_R5 0 EN 48.7k Ω
C_C15 0 N67459 0.015uF
C_C16 N67473 0 220pF
C_C17 SW2 boot2 0.1uF
X_D3 N67357 BOOT2 PMEG2005EGW
R_R6 0 FB 20k
R_R11 0 N67529 93.1k Ω
C_C18 0 N67587 150pF
R_R13 0 N67549 23.7k Ω
X_Q1 VIN HDRV1 SW1 CSD18537NQ5A
X_D2 N67357 N67357 BOOT1 FSV10150V 参数:Area=1
C_C4 VOUT 0 82uF
X_Q4 SW2 LDRV2 N67255 CSD17573Q5B
R_R12 0 N67907 7.5k
R_R3 FB VOUT 280kOhm
X_U1 0偏置 BOOT1 BOOT2 N67473 N67607 N67633 0 EN FB HDRV1 HDRV2 0
+ LDRV1 LDRV2 N67529 0 PGOOD N67549 N67587 N67459 SW1 SW2 N67357 N66971 VIN
+ VOUT LM5176_TRANS Params:SS=0
C_C11 SW1 BOOT1 0.1uF
C_C12 N67607 N67633 C_C12 47pF Tc=0、0
.model C_C12电容 C = 1 DEV_5% TC1 = 0 TC2 = 0 VC1 = 0 VC2 = 0 VC2 = 0
C_C8 VIN 0 C_C8 10uF TC = 0、0
.MODEL C_C8电容 C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
X_Q3 SW1 LDRV1 N67255 CSD19534Q5A
C_C7 VIN 0 C_C7 10uF TC = 0、0
.MODEL C_C7电容 C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
R_R2 EN VIN 249k
X_L1 SW1 SW2 SRP1265A-6R8M
C_C14 N67907 N67473 0.018uF
C_C6 VIN 0 C_C6 10uF TC = 0、0
.MODEL C_C6电容 C = 1 DEV_10% TC1 = 0 TC2 = 0 VC1 = 0 VC2 = 0
D_D1 VIN N66713 DI_B160
R_R4 N66971 N66713 10
C_C5 VIN 0 68uF
X_C3 VOUT 0 T495D226K035ATE260
R_R8 N67607 N67255 100
R_R10 N67633 0 100
C_C10 N67357 0 C_C10 1uF TC = 0、0
.model C_C10电容 C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
C_C9 0 N66971 C_C9 0.1uF Tc=0、0
.model C_C9电容 C=1 DEV_10% TC1=0 TC2=0 VC1=0 VC2=0
X_C2 VOUT 0 T495D226K035ATE260
X_C1 VOUT 0 T495D226K035ATE260
R_R7 N67357 PGOOD 10k
X_Q2 VOUT HDRV2 SW2 CSD16321Q5
R_R9 0 N67255 13m Ω

****恢复12V0_MASTER.cir **.end

--- $
错误(ORPSIM-16015):未知参数。


错误(ORPSIM-15113):X_Q4.M1使用的型号 NMOSW 未定义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    供参考、我们将对此进行研究。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Glenn、

    附件是 OrCAD 17p2的加密文件。 如果您仍有问题、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../CSD17573Q5B_5F00_ENCRYPT_5F00_17p2.lib

    Herman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    新模型只有端子1、2和3。 提供的模型文件中没有可用于确定哪个端子为源极、栅极或漏极的可见文档或注释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    很抱歉错过了您的最后一个帖子、但这些终端是 MOSFET 的标准终端、与旧型号终端相同。

    * SUBCKT 定义:1=D 2=G 3=S
    SUBCKTCSD17573Q5B123.

    PSpice 加密软件忽略了文本文件。 抱歉。

    Herman