This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9256:PMP9256

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP9256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760046/pmp9256-pmp9256

器件型号:PMP9256

我们根据应用手册 PMP9256中的可用光绘来设计电路板。

该设计包括一些 DNP (请勿放置)组件、并且还为 PCB 提供了这些组件的安装位置。 根据装配说明、我们装配了 PCB。 和 DNP 组件。

原理图中显示了 Rsb5、Rsb6、每个为34欧姆、Csb3 (220pF)、它们未标记为 DNP、但这些组件的安装位置在电路板上不可用。 根据此电路板的可用图像、这些组件通过返工方式安装在电路板上。 我们还在电路板上安装了这些组件。

4.在原理图中,SW 引脚连接到 GND:它是否与单元设计内联。

5.加电后,我们检查了12V 直流输入和24V 直流输入,预期的12V 直流输出不存在。

6.我们交叉检查了 PCB 组件、组件安装及其值,所有这些都是按照设计指南进行的。

7、我们检查了以下电压(输入电压= 12V 直流电压)

 EN (UVLO)= 2.194V、SS (软启动)= 4.086V、COMP = 3.365V。 HO 和 LO 信号是频率约为230kHz 的脉冲。 PRI 和 SEC 位置处的波形不正确(不符合 PMP9256技术手册的要求)

8.我们要求您提供技术支持以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ch、

    从笔记中可以看到、控制器正在正常切换、可能是由于 COMP 电压较高、因此处于最大占空比。 SW 引脚应接地、因为 HO 必须通过栅极变压器驱动次级侧。

    功率级或次级栅极驱动可能存在一些问题。 作为测试、您可以通过打开 R20并短接 R30来断开次级栅极驱动。 这将允许次级整流器 Q2使用其体二极管运行。

    请发送所有文档和测试结果以供我审核。 确保包含所用组件的部件号以及任何相关图纸或规格。

    此致、

    Bob Sheehan
    应用工程师
    robert.sheehan@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Sheehan:

    感谢您的建议。

    我们可以定位开关电路的问题、Q1和 Q2端子未正确焊接。 我们纠正了这个问题、但输出电压仍然不符合要求。

    如果 VIN=9V,则 VOUT=0.9V,如果 VIN=12V,则 VOUT=1.2V,如果 VIN=24V,则 VOUT=2.4V,如果 VIN=30V,则 VOUT=3.0V。

    SS、UVLO 和 COMP 的测量值与上述相同。 SEC 端子上的脉冲仅占空比为10%、PRI 只有180度异相。

    我们使用了设计指南中建议的相同 BOM。

    我们仍然需要澄清 Rsb5、Rsb6、Csb3和 C24组件的放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ch、

    我将需要查看栅极驱动和开关波形的示波器图、以帮助您。 请拍摄电路板照片并将示波器图随附到 robert.sheehan@ti.com

     组件 Rsb5、Rsb6和 Csb3通过返工方式添加到电路板中。 您可以将其堆叠在平行零件上、或切割铜以进行安装、如测试报告图片所示。  未安装 C24。 对于 DNP (不填充)组件、BOM 的数量为0。

    此致、

    Bob Sheehan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob Sheehan:

    感谢您的支持。

    最后、我们可以通过圆捆定位问题、这是我们的装配错误。 放置了100欧姆电阻器代替 R13位置的100K。

    输出大约为11.87V DC。

    谢谢

    此致