This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP5123:PMP5123

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761424/pmp5123-pmp5123

器件型号:PMP5123

您好!

 PMP5123是否 满足8V 直流至36V 直流输入、12V/8A 输出的要求。

因为我需要8安培的输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您尝试使用具有8A 输出的 PMP5123设计、则电路板会变得过热。 不建议在高于7A 的电流条件下工作。

    谢谢、
    Robert