This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00750:TIDA-00750

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00750, OPT8241, TIDA-01436
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/761129/tida-00750-tida-00750

器件型号:TIDA-00750
主题中讨论的其他器件: OPT8241TIDA-01436

您好!

正如我所见、TIDA-00750由 OPT8241 CDK EVM 和 Rico 板组成。 这用于人数统计、对吧?

我浏览了 pdf 文件"tidubl5a.pdf"。 但我有以下问题:

 它是否是 OPT8241 CDK EVM 板随附的人员计数源代码? 或者、我是否应该按照 pdf 说明自行实施人员计数算法?

非常感谢。

此致、

塞尔吉奥。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉奥

    人员计数源代码可在以下位置找到: https://github.com/3dtof/DemoApplications/tree/master/TinTin/people_tracking。 这是一个有关如何进行人员计数的示例。  可以根据需要修改算法。

    我还建议查看 TIDA-01436。  这是 TIDA-00750的更新版本。  人数统计软件与 TI 处理器 SDK 完全集成、可加载到 TI ARM EVM 上。  

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christina、您好!

    非常感谢您的快速回答、这澄清了我的所有疑问。

    此致、
    塞尔吉奥