This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00367:无响应且线程锁定?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760831/tida-00367-no-response-and-thread-locked

器件型号:TIDA-00367

您好!

是否有任何关于此帖子发生了什么情况的想法?

帖子没有任何回复。 该线程似乎已锁定。

有什么想法吗?

谢谢、

制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、
    感谢您再次来到我们的身边、并对这件事至今的进展表示歉意。 我已将此项调查转交给我们的专家、他将很快返回给您。
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    我查看了原始的 E2E 帖子。 看起来、发布的文档版本混乱。 感谢您指出这一点。 我正在发起纠正措施。 Altium 映像具有正确的配置、组件值如下所示:

    R30 = R31 = R32 = 18k、
    R33 = 16k、
    C4 = 6.8nF (RDER73A682K3K1H03B)
    D16 = SMCJ100A
    D6 = 1.5KE120A-E3/54

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢。

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    感谢您的回答。 我已经等了很长时间、现在有人对这个话题做出回应。 一个巨大的救济。

    D16和 D6似乎只因电压、100V 和120V 而有所不同?

    如果是这样,是否可以替换为2x SMCJ110A (1500W,SMC 封装)?
    更好的是,是否可以使用 SMBJ110来节省空间(600W,SMB 封装)?
    或者电源标准是否更为重要,您认为什么?

    谢谢、
    制造商
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    您可以对这两种器件使用相同的器件、其额定功率应为1500W (取决于漏电和功率级别)。 对于 D6和 D16、建议使用1.5KE120A-E3/54。 对于电路板的平均功耗、这将为您提供更好的热性能。

    谢谢、
    Manu Balakrishnan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、

    这消除了混乱。 非常感谢。

    谢谢、
    制造商