This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/AFE5801:ADC_AFE5801IRGCT

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5801, AFE5808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759997/webench-tools-afe5801-adc_afe5801irgct

器件型号:AFE5801
主题中讨论的其他器件: AFE5808

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试查找 AFE5801 IBIS 模型、但它不可用。 我们的一个项目中使用了这种方法。

您能不能帮助为我们提供相同的 IBIS 模型。

如果不是、那么它可用的任何替代 IBIS 模型是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 AFE5801器件。
    我将研究这个 IBIS 模型问题、并尽快答复您。

    再次感谢您!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、

    你过得怎么样?
    在 AFE5801网站上未找到 IBIS 模型。
    您可以根据需要查找其他 AFE 器件吗?
    例如:www.ti.com/.../products.html
    或: www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的支持。 我使用了替代模型。 这对我的分析很有帮助。

    此致  

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Surya、
    你过得怎么样?
    AFE5801的 IBIS 不可用
    因此,最接近的可能是 AFE5808
    请参阅:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢!
    此致、