This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM25141-Q1:WEBENCH 工具

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760054/webench-tools-lm25141-q1-webench-tool

器件型号:LM25141-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我无法打开 LM25141的 Webench 设计。 它在出错后抛出。 请帮助我解决此问题。

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    请分享您发现此问题的设计条件。

    您还可以使用 带有公共选项的共享设计与我们共享设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到设计条件。 找不到共享选项。

    此致、

    Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soumya、

    请注意、在电流输入/输出条件下、由于占空比限制、设计失败。

    您可以将 Vinmin 增大至4.8V 以创建设计。

    我们还鼓励您使用 HTML 工具创建设计。

    谢谢、此致、

    阿图尔