This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00281:TIDA-00281在原理图上进行查询

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/760255/tida-00281-tida-00281-query-on-the-schematic

器件型号:TIDA-00281

尊敬的先生:  

 我计划使用 TIDA-00281。 当我转到原理图时、它位于 schdoc 中。 如果我们需要、您能否提供.DSN 或.PCB 以供我们了解和修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!  

    在"设计文件"和 TIDA-00281 CAD 文件下、您可以找到 Altium PCB 文档。  

    设计文件还包含光绘文件。  

    如果您的问题得到了解答、请按绿色的已解决按钮。  

    此致、
    Mateo