This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM5176:LM5176 Spice 模型

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759691/tina-spice-lm5176-lm5176-spice-model

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

在 Tina TI 中尝试编译 LM5176的 SPICE 模型时、我遇到以下错误:

无效设备:$CDNENCSTART  

可能是由于加密。 您可以将其添加到 Tina TI 模型中吗?

谢谢你

多路复用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umut、


    附件是我们创建的加密.tsm 文件。 它可以解决该问题。

    e2e.ti.com/.../LM5176_5F00_TRANS.TSM

    如果   需要未加密的库文件、也可以联系 TI 支持:http://www.ti.com/guidedsupport/docs/calltisupport.tsp。

    如果您需要其他信息、敬请告知。

    谢谢、

    Vivek Agarwal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、它发挥了作用