This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00961:高频限制

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759857/tida-00961-high-frequency-limitation

器件型号:TIDA-00961

TIDA-00961如何实现 高频限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    您能更具体吗? 如果您打算在输入波形的谷值区域附近限制工作频率、则最大频率钳位为1.2MHz。 达到此频率后、电路将以固定频率模式运行。

    此致、

    Salil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Salil、
    我想知道如何在频率受限时确保开关在几次振荡之后能够达到零电压开关(ZVS)?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们在固定频率运行时不执行 ZVS。 该操作仅在波形的谷底发生、因此额外的损耗不是很严重。

    此致、

    Salil