This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TIDA-00455:OV490/OV10640启动

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759701/linux-tida-00455-ov490-ov10640-bring-up

器件型号:TIDA-00455
主题中讨论的其他器件:DRA756

工具/软件:Linux

大家好、

我们正在努力将 OV490 ISP 和 OV10640摄像头传感器连接到基于 DRA756 SoC 的板。

我们的设计基于 TIDA-00455提供的以下参考设计

www.ti.com/.../TIDA-00455

我们参考以下链接:

processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_Linux_Automotive_Software_Developers_Guide

我们能够从 I2C 访问 OV490从 ID、但由于 OV490固件不可用、我们无法继续。

是否有人可以帮助我们获取 TIDA-00455 参考设计中使用的相同固件以及刷写步骤?

期待您的宝贵答复。  

处理器论坛中包含相关查询:

e2e.ti.com/.../757031

谢谢、

Prabhuraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhuraj、您好!

    很抱歉耽误您的回复。 可以帮助解决这一问题的专家是休假的。
    我们将确保在下周初之前作出回应。 我们将跟进另一个 E2E 主题、因此将其标记为"已关闭"。

    此致
    Shravan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shravan、您好!

    非常感谢您的宝贵答复。

    此致、

    Prabhuraj