This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS546D24:TPS546D24热仿真不起作用

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759534/webench-tools-tps546d24-tps546d24-thermal-simulation-not-work

器件型号:TPS546D24

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我支持 TPS546D24。 使用热仿真了解其在高温下的性能。 非常重要。 创建仿真后、我发现案例刚刚在"Queued"状态停止、并且没有继续超过几个小时。 请检查原因并给我发送电子邮件吗? 我将向您发送 webench 链接。 谢谢

吴文豪

wenhao-wu@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、
    您能否将设计分享到我的电子邮件 ID g-dhanabalan@ti.com
    由于这篇文章用于 TPS546D24的热仿真、与您创建的另一篇文章相同、我将关闭另一篇文章并保持该帖子处于活动状态并对您作出响应。
    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wenhao、
    TPS546D24将不会启用热仿真。 您在热仿真中看到的"已排队"状态也来自您正在执行的内部服务器测试。 我将继续并关闭这个帖子。

    此致、
    Gerold