This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01212:TIDA-01212:TIDA-1212的 SCE 问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759453/tida-01212-tida-01212-problem-of-sce-of-tida-1212

器件型号:TIDA-01212

您好、先生、

我正在从事双向 IR 项目

在 scp 项目中、defaul IO 引脚为28、29

不过、在培训中

在7:35中,它提到我们需要使用 IO 5、6、7作为 IR TX 来实现高驱动强度,如何调整 scp 中的 IO 引脚?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、你好。 您的问题已转发给此设计的所有者、但他仍在外出度假。 他将于1月7日星期一回到办公室,您应在此后不久听取他的意见。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    请在 Sensor Control Studio 下从 TIDA-01212打开文件"HACapTouch_IRLED_7bits.scp"、然后单击"I/O Mapping (I/O 映射)"(在左侧窗格中的单独项目任务下)。
    现在、您可以看到所有使用的 I/O 函数和使用的 Dios;在这里、您可以根据需要更改它们的引脚分配。

    此致、
    米伦