This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:PFC 硬件测试故障问题

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759494/tida-00779-pfc-hardware-testing-failure-issue

器件型号:TIDA-00779

您好!

您能否提供 L1电感器的尺寸、因为制造商没有回应。 因此、我将进行定制设计。 您能为我提供以下详细信息吗?

磁芯名称或尺寸:
导体直径:
匝数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、由于中国假日、我们的回复较晚、请将电子邮件发送至以下地址:wangshiwei@yunlu.com.cn

    任何进一步的帮助、请随时告诉我、谢谢。

    新年快乐!

    BR

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经写信给 BOM 中列出的电感器制造商。 这并不容易获得。 是否有可选类型、您可以推荐该类型?

    问候语