This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA695:我需要一个用于 OPA695的 LT Spice 模型。 是否提供?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA695

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759668/tina-spice-opa695-i-need-an-lt-spice-model-for-the-opa695-is-it-available

器件型号:OPA695
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

我需要 OPA695的 LT Spice 模型。 是否提供?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    由于法律问题(LTSPICE EULA)、我们无法在 LTSpice 中分发模型。

    作为替代方案、OPA695模型可从 TI 网站(http://www.ti.com/product/OPA695/toolssoftware)获取、适用于 TINA-TI 和 PSpice、您可以考虑使用该模型。

    如果您需要其他信息、请告知我们。

    谢谢、

    Vivek Agarwal