This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01575:振动传感器板

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759355/tida-01575-vibration-sensor-board

器件型号:TIDA-01575

您好!

我目前正在基于 TI-01575参考设计开发电机和泵的状态监控。 我将使用  SimpleLinkTmMSP432P401R 高精度 ADC LaunchPadTm开发套件和  TI SimpleLinkTm低功耗 BluetoothRegisteredCC2650模块 BoosterPackTm插件模块。

我的问题是、我可以在哪里订购 TI-01575振动传感器板? 或者、我只能订购芯片、然后我将构建自己的振动传感器 PCB?

谢谢、祝您愉快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    传感器板不可购买。 您需要订购芯片、然后在 PCB 上构建。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、我明白了

    感谢您的回答。