This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS65381A-Q1:未定义的子电路问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/759491/tina-spice-tps65381a-q1-undefined-subcircuit-issue

器件型号:TPS65381A-Q1
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

TPS65381A-Q1 PSpice 报告了以下问题、您能帮助检查一下吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您报告此问题。

    我已通过电子邮件向您发送了更新后的库文件 让我们仅在那里继续进一步讨论。

    因此,我将关闭机票。

    谢谢、
    Vivek Agarwal