请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-03040
工具/软件:WEBENCH设计工具
根据 TIDA-03040文档 ,分流电阻器为100 uohm ,但我们使用了50 uohm。 有问题吗?
我的任务是读取电池充电和放电电流。
根据文档、
电池正极到一侧分流器和另一侧分流器,用于将负载的一端和另一端分别加载到电池 负 极 I 能够看到 2A 的电流。 但 iam 无法读取 Vout。Vout 中出现常量1.65v (即 TIDA-03040输出)。
我观察到关于 Vout 的几个观察结果。
-- INA240OUT 的读数为0.36v,但根据文档,读数应为1.5v 至3.5V。
-VOUT 的读数为1.65v 为常数。
-在 PGA400-Q1 EVM 中,我观察到 VOUT2为3.98v。
在 TIDA-03040板中,我观察到 VOUT2为0v。 但在 pga400-Q1 EVM 中,观察 VOUT2 为3.98v。 但在我的 TIDA-03040板中、我将获得0v。
如果我在这方面出错,请帮助我。