This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00669:建议的线圈尺寸、FOD 和 RECT 电阻器、C1计算... (通常的疑虑、抱歉!)

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, TIDA-00669

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1169269/tida-00669-recommended-coil-size-fod-and-rect-resistors-c1-calculation-the-usual-doubts-sorry

器件型号:TIDA-00669
主题中讨论的其他器件:bq24072、

亲爱的人,我很抱歉地提出了许多其他人已经提出的同样的问题。

我正在阅读所有的文章和文章、并尝试自己找到解决方案、但没有成功。

我构建了 TIDA-00669的稍微修改版本、使用 bq24072还可以通过 USB 为电池充电
此部分正常工作、但 BQ51050拒绝与 TX 耦合。

TIDA-00669-Design 中建议使用的线圈是一个非常小的低电感线圈:
(Wurth Electronics 线圈零件号760308103206)。 电感为7.5uH、最大电流为1.55A、DCR 为0.34欧姆。)

这符合我的需求、但与 TX 的电容耦合不适用于推荐的串联和并联谐振电容器。
如果我为串联电容 C1取183nF 的建议值、我将电感 LS 减去大约13.84uH。 这可以是吗?
我不能这样做。 因此、我将 C1减小到68nF、并在线圈中添加更大的磁屏蔽材料。
这有助于 TX 查看 RX、但结果是 FOD 误差。
RECT 也相当低(正如我所理解的那样、小于耦合所需的7V。

如果我使用另一线圈(Wurth 760308103215)、请按照 Bill Johns 在以下文章 中的建议:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1127044/bq51051b-confused-while-selecting-the-coil
并将 C1设置为168nF (使用15uH 的 L1进行计算)、我会立即在 TX 上获得 FOD 误差。
RECT 为2.7V

我使用 Wurth 760308103204时获得的最佳结果、数据表中的电感为16.7)、我将 C1设置为136nF (假设 LS 为18.62uH)
由此、RECT 显示线圈直接放置在 TX 线圈上时为9.75V、而线圈与 TX 线圈之间的距离为3mm 时为7.1V。
但是、在第一种情况下、连接(如果有)不稳定、示波器每2秒显示一次突发。
在第二个选项(使用3mm 间隔套)中、我会中等程度地得到一个 FOD 误差。

我已将 FOD 电阻器(200欧姆)更改为255欧姆、现在 RIMIM 为373欧姆、结果相同。

o 现在将使用另一个 TX 对其进行测试、但由于我拥有的所有其他接收器、无论是否符合 Qi 标准、成功地耦合到 TX、我怀疑这是问题所在。

我能不能从这个错误中得到任何建议?

提前感谢您的帮助、

此致、

Gustavo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gustavo

    我将与您联系、我们可以在线解决问题。