This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可使用 TDC1000-TDC7200EVM 进行测量的最低级别

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773900/minimum-level-possible-to-measure-with-tdc1000-tdc7200evm

大家好、我在 TDC1000-TDC7200 EVM 中的电平测量方面遇到了问题。 我尝试在丙烯酸箱中清洗水位、其中压电式传感器放置在水箱下方。 但是、当我开始测量时、软件屏幕中的液箱液位在没有水的情况下以2、7cm 的距离开始、当液箱液位超过3cm 时、只需更改液位即可。

有人可以帮助我解决这个问题吗? 这是软件的下限、或者我可能做了一些错误的事情?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特伊斯

    如果没有水、请在水箱顶部放置一个反射性较高的盖子、然后查看器件是否看到它。
    换能器有时也可能从侧壁拾取反射信号、然后提供不稳定的数据。
    还应尝试重新定位传感器、使其方向正确、以便在反射后接收返回信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 anwarer Bharat、

    但我一直在顶部使用反射盖进行此测试、换能器在容器中不含液体的 TOF 约为37620ns、带或不带反射盖。 我不认为水箱的墙壁对测量造成干扰,因为它的值比墙壁的任何距离都要高。 我还尝试将换能器放置在较厚的墙壁上、测量结果也是如此。 奇怪的是、当我将液体放在超过3cm 的水平时、测量开始有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马特伊斯

    请向我发送注册表设置、器件可能必须放置在较短的 ToF 中、以实现较短的距离。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用于获取传感器信息的注册表设置。 我尝试使用短距离配置一次、但答案似乎相同。 传感器是1MHz 压电式传感器。

    e2e.ti.com/.../TDC1000_5F00_Setup.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    请向我发送启动/停止脉冲、TX/Rx 引脚、COMPIN 引脚和 EVM 中 R34 (PGA 输出)处信号的屏幕截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    请确保启用了短飞行时间、然后针对水位低于3cms 的情况增加短 ToF 消隐期。
    此外、在"graph"选项卡中监视 ToF 测量、以检查您是否获得预期的 ToF。