This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01505:您能告诉我 TIDA-01505是否可用吗?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/777726/tida-01505-could-you-please-let-me-know-whether-tida-01505-is-available-or-not

器件型号:TIDA-01505

 如果现在不可用、您能告诉我何时可以使用完整的装配体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NCSU2019、感谢您关注德州仪器。 虽然我们的所有参考设计都经过组装和测试、但我们通常不会提供硬件。 我们提供的是作为参考的测试结果以及设计文件、原理图和 BOM,以便客户可以构建设计并在适用时根据您的特定系统需求进行定制。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供任何与 TIDA-01505对应的仿真文件? 我想根据我的应用修改设计、但如果我可以通过仿真验证、这对我来说是很好的。 请提出任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NCSU2019、我将向德国的汽车系统团队发送您的最新问题。 请留出1-2个工作日进行响应。

    此致、J. Fullilove
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们在该设计中没有任何仿真模型。 客户需要自行构建。