This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:TIDM-BIOSIGNALMONITOR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989, MSP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772420/tida-01580-tidm-biosignalmonitor

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5989MSP430FR6989

MSP430FR5989的固件是否可与 MSP430FR6989 Launchpad 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多米尼克、您好!

    否 肯定需要进行一些更改、但从 FR5x 到 FR6x 的移植通常非常简单、因为它们主要使用相同的外设。 您肯定需要链接正确的头文件并更改目标器件等 然后、您需要检查所使用的球面外形是否与 MSP430FR6989上的可用外形对齐。

    TID 软件通常针对该设计中定义的特定硬件进行写入。 因此、它可能不遵循标准 Launchpad 引脚使用指南、因此可能需要进行一些其他更改。

    总体而言、移植需要一些工作、但不应该这样做。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何、您可以联系原始工程师 Ricardo Zepeda、我对该应用的固件及其流程有一些疑问。 现在、它通过 I2C 和 NFC 芯片发送所有传出数据。 我将其替换为蓝牙模块并需要通过 UART 发送数据、如果我能够了解他如何进行此编码、我可能能够绕过他的出站逻辑并通过 UART 而非 I2C 发送所有内容。 主要是需要改变哪些方法才能实现这一目标
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多米尼克、您好!

    即使有可能、自发布此 TI 设计以来已经将近4年了、因此我认为 Ricardo 此时不会比任何其他人更熟悉此设计。

    仔细看一下代码、有很多与 RF430握手的 I2C。 我将重点介绍 PTxData 缓冲区、因为它似乎实际上包含正在输出的数据。 您需要导入/写入 BLE 模块的驱动程序、然后将此数据传入。

    谢谢、
    JD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正在进行大量握手、无论如何、如果我知道所有握手发生在何处、我可以移除所有 I2C 输出内容。 我的目标是让数据输出进入 UART0、而不是通过 I2C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    多米尼克、您好!

    同样、我只会忽略所有 I2C 功能和 RF430接口、只关注 PTxData 缓冲器。 我认为所有数据在传递到 I2C 驱动程序之前都经过了那里。

    如果您可以看到该缓冲区包含您要查找的数据、那么您可以删除所有 I2C 和 NFC 功能、并开发一个 UART 驱动程序来传输这些数据。

    谢谢、
    JD