This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice:需要有关获取变阻器的 TINA 模型的帮助

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774211/tina-spice-need-help-to-get-tina-model-for-varistors

主题中讨论的其他器件:TINA-TITHS4541

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我需要帮助来为 MOV (压敏电阻)增加 TINA 模式。 请向我发送链接以查找它。

还可以帮助我在 TINA 仿真工具中使用 TINA 模型。 到目前为止、我未能在仿真工具中使用下载的 TINA 组件模型。

此致、

Arkapprava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkappravana、

    您可以使用以下组件说明创建电压控制电阻器:

    GR POS NEG 值={ V (POS、NEG)* 1/(10k * V (CONTROL))}
    V1控制0 1.

    10k 是您要使用的默认电阻器值。 您可以将 V (control)作为分子或分母。

    关于"在仿真工具中使用下载的 TINA 组件模型失败"的第二个查询。 您能在这里澄清一下您的问题吗?

    谢谢、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赫尔曼、您好!
    假设我已经下载了组件的 Tina 文件、但我无法在 Tina 仿真工具中使用该文件。 您能指导我如何在仿真工具中使用下载的 Tina 模型吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkappravana、

    首先、您需要从 http://www.ti.com/tool/tina-ti 下载 TINA-TI 软件

    然后、您可以打开任何上面有"TI 参考设计"标题的 TI 模型。 当您单击此文件时、它将具有.tsc 扩展名、TINA-TI 软件将能够直接打开。 如果未打开、您可以先将.tsc 下载到 PC 中、然后从开始菜单中打开 TINA-TI 软件、然后依次选择文件->打开文件->.tsc 文件。

    例如、从此处打开 THS4541 TINA-TI 参考设计(修订版 B)
    www.ti.com/.../toolssoftware

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Herman。

    我尝试创建 MOV、建议如下。

    GR POS NEG 值={ V (POS、NEG)* 1/(10k * V (CONTROL))}
    V1控制0 1.

    但我无法为此创建任何宏。

    您能不能像使用上述注释来模拟压敏电阻那样详细地告诉我?

    此致、

    Arkapprava

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkapprava、

    您需要在 SPICE 上添加标准过程以通过添加.SUBCKT 和.END 来创建子电路、如

    SUBCKT 电路 POS NEG
    GR POS NEG 值={ V (POS、NEG)* 1/(10k * V (CONTROL))}
    V1控制0 1.
    .end

    如果您希望可以从外部访问控制引脚、则可以删除 V1 LINE 语句将 CONTROL 引脚放在.SUBCKT 上

    SUBCKT 电路 POS NEG 控制

    Herman