主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我一直在 TINA 中查看以下器件:
TPA311xD2
TPA312xD2
TPA3156D2
所有这些器件都是相似的、并且主要因负载功率水平、散热、功率选项、空闲损耗和输出 FET 的 Rds-on 而异、因此、我相信它们基本上都是相同的 SPICE 模型、但差异很小。
在我的仿真中的几乎所有器件上、我都会收到相同的错误"Convergence Problem: component:U1.XI0.XI1.XI13.XI1.D4"-由于放大器是加密的、这并不是很有用。 问题始终与 D4有关... 通常、要解决这一问题、需要痛苦地调整值并添加泄漏电阻、我没有发现提高分析参数迭代、最小值、误差%尤其有用。 这主要是因为我对"U1.XI0.XI1.XI13.XI1.D4"的实际含义没有深入了解。 仿真的运行速度不是特别快、因此这是一个令人沮丧且耗时的过程、至少可以说是在黑暗中进行稳定...
我已阅读此论坛、以了解如何解决收敛问题、这些类型的问题通常会收到"附加文件、我们将查看该文件"等答复。 我希望这里有一些稍有不同的东西、或许可以更深入地了解什么是 D4 (输出 FET 体二极管?)、什么情况会导致收敛错误等。
可能是 TPA3xxx 的功能/专有剥离版本? 零部件被遮挡的内部结构方框图? 我可以做的就是方框图、只有几个示例...
谢谢、
Adam
型号说明:
(小部分
*注意:
* 1. 对以下参数/功能建模:
* IQ、ISD、Rdson、增益设置、振荡器频率、 输入阻抗
、*静音、关断、限制、PBTL、 MODSEL、效率、频率响应
*
* 2. 未对以下参数/功能建模:
*从器件功能、器件保护系统、噪声、thd、串扰、 信噪比
*
(SNR