This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2673:LM2673

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773949/webench-tools-lm2673-lm2673

器件型号:LM2673

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好  

为什么输出 电压未达到12伏?

随附 Webench 仿真图

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Syed、

    感谢您报告此问题。 我也无法获得12V 输出。 我们将进一步调试此问题并更新详细信息。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Syed、

    我们发现工具下方使用的 SPICE 模型可能存在问题。 目前、我们没有确切的时间安排进行此修复、但粗略估计可能会在3月底左右。 但是、一旦修复程序发布、或者我们是否对此问题进行了任何更新、我们将通知您。 在此之前、我们将需要关闭该器件的仿真、以避免错误的仿真。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Syed、

    感谢您的耐心等待。 该器件的 SPICE 模型存在问题。 我们正在努力解决这个问题。  

    您可以预期在3月底之前在 WEBENCH 中启用这些仿真。 我们将随时向您发布更新。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    我们已修复此问题、并将在3月中旬之前在 TI.com 上提供修复。

    Thansk 和此致、
    普拉文 B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Syed、

    此问题已得到解决、TI.com 上提供了修复程序。

    谢谢、此致、
    普拉文 B