This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP20686:UCC28730、UCC28710

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20686, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773400/pmp20686-ucc28730-ucc28710

器件型号:PMP20686
主题中讨论的其他器件: UCC28730

您好!

我尝试用很少的改动来模拟 PMP20686。

在模拟 IC 时、我们面临有关辅助输出生成的问题。

在这里、变压器模型与 Webench UCC28730瞬态仿真中提供的模型相同。

随附仿真原理图。

请提供未加密的 SPICE 模型、仅用于仿真目的。

-Rushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、

    您有几个问题:

    仿真 UCC28730时、您发现了什么问题? 请详细描述一下吗?

    2.我没有看到此帖子的任何附件、您可以附加您的项目吗?

    3.如果您已经能够运行仿真、为什么您需要未加密的 PSpice 模型? 我们可能无法发布未加密的 PSpice 模型。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herman、

    随附仿真结果和原理图。

    我想仿真相同的电路是 LTSPICE、对于该未加密的 SPICE 模型而言是必需的。

    -Rushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    请将您的项目附在此处吗? 这将有助于我们快速分析和解决问题。

    此外、我们很抱歉让您知道未加密的 SPICE 模型不可分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    我尝试配置您准备的测试设置、但无法复制您所面临的确切问题。 请在此处附上您的 PSpice 项目文件吗?

    此外、如果您可以详细描述该问题、这将非常有帮助。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    请找到仿真项目的附加 zip 文件。

    e2e.ti.com/.../UCC28730_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    在仿真原理图中、UCC28730 TI 网页上提供了第1页、第二页根据要求进行了修改。

    -Rushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    很抱歉耽误你的答复。 我尝试分析您设计的电路、并提出以下问题。

    我观察到输入和输出级连接在一起。 请解释原因。

    2.变压器是否正确放置在您的设计中? AUX 电压生成是否正确? 如果是、您的设计在 AUX 节点处的预期电压是多少? (如果您对如何产生 AUX 电压有疑问、请参考发布的原理图)

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arpan、

    对于查询:

    在上侧降压转换器中、开关被放置在返回路径中。 请参阅 PMP20686参考设计的原理图。

    2.变压器放置正确(请参阅 PMP20686)。 在仿真中、根本不会产生 AUX 电压(共享结果)。 AUX 的预期电压为12V

    请查找随附的 PMP20686 80V 电源原理图。

    谢谢、此致、

    鲁什

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、

    感谢您的澄清。 我现在了解这个问题。 目前、我们正在对其进行研究。 一旦我们发现问题、我将向您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta