This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:TPS613221A 模型

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773432/tina-spice-tina-ti-tps613221a-model

器件型号:Tina-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

尊敬的 TI:

我们打算使用 TPS613221A 转换器。 但是、我们的系统具有非常快和大的负载变化、可以看到我们希望运行 TINA-TI 仿真的效果。 组件的 DE PSPICE 模型已加密、因此无法使用 TINA-TI 进行仿真。 我可以做什么来执行仿真?

提前感谢您的招待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否碰巧有 OrCAD 17p2?

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    否,否则我会忙于模拟;-)。 仅出于此目的购买它成本高昂。 我可以完全理解 TI 希望保护其 IP 我不理解的是 TINA-TI 不能解密模型、TI 的客户或多或少被迫购买第三方 CAD 软件。

    此致、

    步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Stef、

    道歉、但我们仍在寻找一种方法来帮助您。

    最近、在该部件上工作的建模工程师已经离开了公司。 我们尝试在库系统上查找此模型的未加密版本、但无法找到。 我想她在离开 TI 之前忘记检查未加密模型。

    好消息是、我们有这个器件的未加密父模型、即 TPA61322。 我正在寻找一种将 TPA61322转换回 TPA613221A1变体的方法。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的参与。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stef、

    附加的是可用于仿真的加密 TINA 文件。

    Herman

    e2e.ti.com/.../TPS613221A_5F00_TRANS_5F00_ENCRYPTED.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Herman。  这会有所帮助。 我马上要进行仿真