This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00643:硬件问题和图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMS320F28069, MOTORWARE, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772707/tida-00643-hardware-question-and-graph

器件型号:TIDA-00643
主题中讨论的其他器件:SFRATMS320F28069MOTORWAREcontrolSUITE

你(们)好

它有一个 RC 滤波器作为 电流采样电路上的低通滤波器、56欧姆和2200 PF。 截止频率似乎很高、如何选择 R 和 C 的值?  

2.它在 CCS 中有图形、 Instaspin_labs 也有图形设置、但需要添加 图形文件。 是否有相关文档? 复制文件或由用户生成?

3.关于 TMS320F28069 SFRA,  我们是否有关于电机控制系统上使用的环路扫描功能的材料? 以 查看 外部环路的开环频谱、  性能和稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:

    所示的滤波器仅用于滤除高频噪声、此处不需要特定的值。

    2/3. 我会将您的帖子发送给 C2000的相关人员、他们可以为您提供帮助。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我的客户会关注 TIDA。 我的问题是如何计算 R 和 C 值?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 RC 值选择是否有任何意见以及另外2个问题? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. RC 滤波器:请下载 instaSPIN 用户指南(SPRUHJ1G)作为以下链接,您可以在第5.2节中找到详细信息,以回答您的问题。
    www.ti.com/.../spruhj1g.pdf

    请参阅 instaSPIN 实验室指南中的 lab5h 指南、该指南可在 motorWare 文件夹中找到。 您可以通过以下链接下载 motorWare。
    www.ti.com/.../motorware

    默认情况下、安装 motorWare 后、指南位于以下文件夹中。
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

    3、MotorWare 目前还不支持 SFRA、因此没有相关文档。 如果您想使用 controlSUITE 中的 SFRA 指南、请参阅该指南。