This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS652510:TPS652510

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS652510, TPS65265, TPS65261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776953/webench-tools-tps652510-tps652510

器件型号:TPS652510
主题中讨论的其他器件: TPS65265TPS65261

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好、先生、

如果未使用 TPS652510中的 PGOOD 信号、是否可以将其保持悬空?

Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    是的、您可以将 PGOOOD 引脚保持悬空。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的即时响应。

    我在 webench 的帮助下设计了 TPS652510电路。 对此我有两个疑问:

    webench 建议的软启动电容值为1nF,但在数据表中(第15页)建议使用4.7nF。 如果我必须将设计更改为4.7nF、请告诉我、我可以继续   使用1nF。

    2.为了最大限度地提高效率,我选择了最小开关频率(307Khz)作为数据表第18页中的推荐值。 根据我的理解、开关频率是 MOSFET 为输出电压进行开关的频率。 请确认这一点、并告诉我开关频率是否以任何其他方式影响 IC 的功能。


    Shyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于 TPS652510、它是一款旧器件。 对于您旁边的新项目、建议使用 TPS65261或 TPS65265。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们已开始采购 TPS652510、因此我要继续进行采购。 如果它很旧也没有问题,除非它没有其他缺点。 在即将开展的项目中、我肯定会使用建议的 IC。

    因此、请使用我提出的查询来指导我。


    Shyama S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Shyama  

    1.建议使用4.7nF 软启动。  

    2.较低的开关频率将使设计使用更大的电感器、因此负载瞬态性能将变得不良。  

    实际上、在重负载时、功率 MOSFET 的导通损耗占主导地位、开关损耗较小、因此将 开关频率提高到500kHz 会对效率产生一些影响。  

    作为最佳实践、我们建议您参考 TI 参考设计(EVM)、它将 开关频率设置为500kHz。

    www.ti.com/.../slvu570.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    我已经介绍了相同的 EVM、但原理图不清楚。 您能否在 TPS652510的 EVM 中发送清晰的原理图(第3页)?

    Shyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../6530364_5F00_TPS652510_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    谢谢你

    此致、

    Shyama