This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00647:ADS1220 Energia 库

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ENERGIA, TIDA-00647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/769900/tida-00647-ads1220-energia-library

器件型号:TIDA-00647
主题中讨论的其他器件:ADS1220ENERGIA

您好!

我不熟悉 Energia 环境。 我正在开发基于 ADS1220的项目。 在研究过程中、可以发现这款出色的参考设计。 但是、我无法找到文档"使用 Energia 快速原型设计24位 Sigma-Delta ADC "中提到的 ADS1220库。 我搜索了 TI.com 和 e2e.ti.com、找不到。 是否有人会帮助我获取该库。 我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您对该项目和器件的关注。 请留出几天时间找到软件位置。

    最棒的

    MCV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供有关此内容的任何更新。 提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivaji、

    顺便说一下、欢迎来到论坛!  我对没有得到答复表示歉意。  有时、在论坛上提出的问题从提问者认为实际可行的内容开始、而支持论坛该部分的人员必须研究此问题真正属于哪个部分。  我个人支持 ADS1220器件、但没有直接连接 TIDA-00647应用程序或代码。  不过,我知道谁能这样做,希望我们能为你在这方面取得进展。

    我将在下周早些时候作出回应、提供有关如何获取此代码的最新进展。  同时、Protocentral 具有可能感兴趣的 Arduino 代码。

    https://github.com/Protocentral/Protocentral_ADS1220

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    非常感谢您保证获取 TIDA-00647的代码。 是的、我已经成功使用了 Protocral 代码进行硬件的基本测试。但是、我无法将其用于我正在寻找 TIDA00647代码的 RTD 和热电偶使用。

    我在等。

    非常感谢。

    Shivaji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shivaji、

    很抱歉、我说过我会为您提供最新信息的时间。  我被告知项目文件到目前为止已经可用、所以我希望只是给您发送一个链接。  但是、我仍在等您。  我只是想让你知道我没有忘记你。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的努力。 我刚刚查看了相关网页、除了软件文件、大多数设计文件都在那里。 如果需要更长时间、是否可以通过电子邮件发送软件副本、直至问题得到解决。

    非常感谢、

    Shivaji  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivaji、
    请原谅延迟、发布源代码的内部过程遇到了一些不可靠的延迟。

    源代码已在以下位置发布:
    git.ti.com/.../master

    这应能满足您的要求。
    最棒的
    MCV