This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/ISO5852S:请求未加密模型文件

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, ISO5852S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774122/tina-spice-iso5852s-request-for-unencrypted-model-file

器件型号:ISO5852S
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在使用 ISO5852S 栅极驱动器 IC、并希望在继续电路实现之前完成仿真。  

PSpice 模型已加密。 您能否提供未加密模型以在 TINA-TI 或 Multisim 软件中运行。  


谢谢你。

谢谢、此致、

Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajasekaran、

    很抱歉、我们通知您未加密的 SPICE 模型无法分发。 给您带来的不便、我深表歉意。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    将 ISO5852S 模型导入 TINA-TI 版本时出错。  

    错误是、  

    设备无效:$CDNENCSTART。 第52行

    $CDNENCSTART

    您能否推荐支持 TI 加密模型的替代软件。  

    谢谢、此致、

    Rajasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    很遗憾、我们通知您 PSpice 加密模型无法在其他仿真器中使用。  

    谢谢、此致、

    Arpan Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    哪些软件支持 TI 加密的 PSpice 模型?

    谢谢、此致、
    Rajasekaran
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajasekaran、

    PSpice 加密模型只能在 PSpice 仿真器中使用。 我们无法在其他仿真器中对其进行仿真。

    谢谢、此致、
    Arpan Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajasekaran、

    请直接通过 r-miftakhutdinov1@ti.com 与我联系?

    我们正在努力更好地了解您的具体 需求以及我们如何提供帮助。

    此致、

    Rais