This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01471:8通道 IEPE 振动传感器 DAQ

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, TIDA-01471, ADS1274, REF6225, ADS127L01, ADS8900B, ADS1278, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776823/tida-01471-8-channel-iepe-vibration-sensor-daq

器件型号:TIDA-01471
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138ADS1274REF6225REF3425ADS127L01ADS8900BADS1278TINA-TI

尊敬的 Ahmed:

我计划使用和 OMAP-L138处理器、基于 TIDA-01471参考设计实施具有8个通道的 IEPE 传感器 DAQ。

我的问题是、最好实现八个完全独立的通道、还是可以在输入端使用多路复用器?

我还回顾了 TIDA-010045。

可以给我任何建议吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    如果信号带宽为15kHz 至20kHz、则可能需要采样速度高于64kSPS。 请注意、更高的采样率会提高 SNR、并且需要更大的功率和更高的速度 SPI。

    在此速度下、多路复用系统可能具有挑战性、我认为这会降低转换器和前端的预期性能 我们在这里讨论的是18b 的 ENOB、不是那么多以更高速度运行的多路复用系统能够实现如此高的分辨率。 支持开关瞬态所需的高速放大器会向信号路径注入大量噪声。

    如果您要查看8通道实现、我建议如下:

    -根据 ADS1274使用2 x 4通道、ADS1274是使用相同 ADC 内核进行4通道同步采样的器件。 这样、您就可以享受集成(功耗和封装)的优势以及独立通道(更高 SNR)的优势

    -如果不需要可变增益、我建议降低可变增益级以提高 SNR。 或者、如果确实需要、则最好使用低噪声 VGA。

    -我建议使用一个更简单的电流源而不是 XTR。 它可以是固定电流(2或4mA)、也可以是可变电流。 我将很快发布一篇文章、介绍该电路中将使用的高侧电流源的替代电路。 下面显示了简单的固定电流。

    - 与 TIDA-01471中的 REF6225一起使用时、您还可以使用新的 REF3425

    4通道电路如下所示:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/3370/image004.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流源如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速响应、Ahmed!

    我们计划用于该项目的传感器具有0.4Hz 至15kHz 的频率范围、具有100mV/G 的可感知性。 由于空间是一个限制因素、我想使用通用信号调节电路并安全地对输入进行多路复用、但我会注意到您的建议。

    您的另一个参考设计 TIDA-010045呢? 是否可以使用 ADC 进入 OMAP-L128、通过该输入电路对8个通道进行采样?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jorge、

    如果您要在多路复用架构中使用 Σ-Δ 转换器(如 ADS127L01)、请务必注意:Σ-Δ 转换器集成了数字滤波器、应用于连续转换、滤波器假设所有样本都属于同一通道。 如果转换器与多路复用通道一起使用、则必须在通道之间清空数字滤波器、并且在通道之间会有多个周期的延迟。 例如、如果在多路复用模式下使用 ADS127L01、则最大采样频率将约为100kSPS、而不是512kSPS、仅在给定您提到的带宽的情况下、这可能足以对2个通道进行多路复用。 此外、用于实现最短延迟的滤波器不是 IEPE 传感器应用所青睐的平带滤波器、这意味着 ADC 之后需要进一步的数字处理。

    替代方法是改用 SAR ADC (例如 ADS8900B 转换20b @ 1MSPS)、或选择前面提到的同步采样。

    TIDA-010045使用 MSP432的内部14b ADC、当全速运行时、TIDA-010045将实现大约11b 的 ENOB、因此它适用于具有成本效益的低性能应用。 我假设您的"DAQ"模块需要更高的性能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    当我说"多路复用"时、我可能没有很好地解释自己。

    我的要求是为8个不同的 IEPE 振动传感器提供8个单独的通道。 我们将在安全的基础上读取这些传感器。 我们将在10秒内对传感器1进行采样、然后处理捕获的数据、然后移至传感器2等... 因此、每个通道上的转换将是连续的。

    我发现一些仅使用一个或两个 IEPE 输入通道的商业产品、然后使用另一个器件(多路复用器)通过将多路复用器的输出连接到 DAQ 上其中一个通道的输入、将该 DAQ 扩展到8至16个通道。

    我对他们是如何实现这一点很好奇、因为这可能是一个很好的架构、可以为我的项目实现8:1输入板。

    总之、我将按照您的建议探索 ADS1274甚至 ADS1278。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jorge、
    那么、如果您不希望同时对所有通道进行采样、那么就应该进行多路复用。 每个通道只需要具有电流源和多路复用器之前的耦合加调节输入。 如果电流被切换、那么稳定可能需要几秒钟、对于具有很长时间常数的耦合电容 HPF 也是如此、但是如果这也是可以容忍的、那么即使是电流源也可以进行多路复用。
    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    感谢您的支持!

    您可以为此任务推荐多路复用器 IC 吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如前所述、MUX 似乎更适合置于比例调节/HPF 之后、这意味着我们有3V 信号可进行多路复用。 我想说 TMUX1108 应该适合8个通道。 但为了避免任何意外、必须事先进行一些仿真。 信号链的完整 TINA-TI 电路模型可在 TIDA-01471 文件夹中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ahmed、

    我在完成原理图以供您查看时、能否通过电子邮件向您发送这些原理图?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jorge、
    我不希望这样做、因为我们尝试避免客户 IP 造成任何污染。 但是、如果您想查看特定的器件连接或原理图的一小部分、并且在将其公开时没有任何问题、那么我也不会给出反馈。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我是否可以询问此电流源有哪些优势? 它只是简单吗?

    此外、我是否应该关心电流源的共模电压? 因为 IEPE 传感器需要24V 的工作电压。

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goerge、

    建议的电流源非常简单、可能足以满足应用需求。

    我不清楚"电流源的共模电压"是什么意思、它是输出直流电平吗? 这是由负载设置的、如在 IEPE 传感器情况下、应处于电流源的顺从范围内。

    一般而言、IEPE 传感器所需的电流源规格为:

    - 4mA 最小电流、可能会根据电缆长度而升高、对于某些传感器、可能会降低。

    - 0-22V 合规范围(取决于传感器直流偏置范围和输出范围)

    - 24V 最小电源电压

    -~1uV rms 噪声(通过 TIDA-01471中的给定前端实现17 ENOB)

    - 20kHz 时输出阻抗大于300k Ω

    对于 IEPE 传感器应用、绝对精度、漂移在性能中不起重要作用、因为 IEPE 传感器输出级直流和增益不依赖于激励电流。

    有许多不同的拓扑可用于实现电流源、 本 ADJ 文章中提到了其中一种拓扑

    此致、

    Ahmed