This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP40328:设计文件请求

Guru**** 2769095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/777525/pmp40328-design-file-request

器件型号:PMP40328

尊敬的 TI 专家:

我在网站上看到了一些作为 PDF 格式的数据。 您是否会提供可以为我们修改的原始原理图、PCB 和主变压器文档? 我们希望构建一个用于测试的电路板、并根据我们的要求对其进行修改。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Che yi、
    感谢您的要求。
    有关原理图和 PCB 文件、我可以与您分享。 请告诉我您的电子邮件。
    变压器文档由 Wurth Elektronik 编写。 您可以联系 Wurth Elektronik。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    cheyi.su@wpi-group.com

    我已向 Wurth Elektronik (cs@we-ics.com;ics@we-online.de)发送邮件请求数据、但他们没有回复。 您会提供它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    您会将其分享给我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Che yi、

    是的、我已将其发送给您。 谢谢。