This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/PCA9546A:IBIS 引脚模式问题

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, PCA9546A, TCA9548A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/777263/tina-spice-pca9546a-ibis-pin-mode-issue

器件型号:PCA9546A
主题中讨论的其他器件:Tina-TITCA9548APCA9548A

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好:

我正在帮助我的客户检查有关 PCA9546A IBIS 问题的问题

(原始帖子链接: e2e.ti.com/.../2871204 

您能帮助我们为客户的问题提供一些建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎是模型与 Mentor Graphics HyperLynx 之间的互操作性问题。

    该模型通过了标准语法 检查器。 根据以前的经验、HyperLynx 在模拟串联开关模型时具有特殊的功能限制。

    最好是跟进 Mentor Graphics、让他们了解如何针对这些类型的模型最好地运行工具。

    David Larkin

    CAE 建模

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此,如果我们需要进行仿真,我们是否可以使用 TCA9548A/PCA9548A IBIS 模型来替代它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    再次感谢、您能否帮助共享备份模型、以便为客户提供与 PCA9546A 相同的功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    遗憾的是、我们不再使用 HyperLynx SI 来评估我们的模型。 因此、我无法修改现有模型以在其工具中工作。

    最好的机会是联系 Mentor Graphics HyperLynx 技术支持、向他们了解解决方案。

    David