This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01512:输入端12V 电感器的要求。

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/776521/tida-01512-requirement-of-the-inductor-on-12v-at-the-input

器件型号:TIDA-01512

您好!

  1. 我遵循 TI 提供的参考设计来生成 LS2设计的内核电压和 DDR 电压。 在本参考设计中、电流传感器电阻器之前的12V 电压轨上有一个电感器。 建议使用 的器件型号为差分电子产品的 HCB65-550X、描述为电感器、55nH、30A、0.0002 Ω、SMD。  我已检查此产品的在线供货情况、并发现此产品不可用。 我尝试找一个替代器件、但无法找到。 因此、请告诉我是否可以从电路中移除此电感器、并且只需使用去耦电容器即可将12V 直接连接到功率级。 如果电感器是强制性的、请建议我使用符合设计要求的器件。  
  2. 另外、请告诉我移除电感器是否会影响输入电流感应的精度。

下面是使用电感器的原理图部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、
    电感器是输入滤波器的一部分、有助于确保转换器在更下行时具有干净的 VIN。
    您可以将其替换为具有相同或更大额定电流的任何类似50-65nH 电感器、而不会出现任何问题。
    我们过去使用过这个:
    https://www.itg-electronics.com/files/c8c9d917b6461b5a097af459101cf4d8.pdf

    更改或删除电感器值不会影响电流感应。
    -Xavier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xavier、您好!

    感谢您的回复。
    我在电路板上设置了约束条件、因此我计划仅并联22uF 和560uF 的去耦电容器。 我尝试从外部电源获取12V 电压。 请告诉我、这是否正常。
    我无法在网上找到您建议购买的电感器。

    再次感谢您、请告诉我我要实施的去耦选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    采用这种输入滤波器的一个原因是、减少电路板上其他器件产生的线路噪声、这些器件突然从同一12V 线路中汲取大量电流。
    这一切取决于您对线路噪声和变化的适应程度。
    您希望在应用中消耗的最大总电流是多少?
    例如、在本参考设计中、12V 上消耗的最大电流为15A。 您可以安全地使用额定电流为20A 的50nH 电感器、这可能需要比我们在参考设计中使用的55nH 电感器更小的尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    我们正在为 LS2088A 设计此电源部分。 电源的总预期电流为12V 电源轨的29A (对于我们的整个电路)。 我们仅针对 LS2088A 内核电压和 DDR 电压实施此多相解决方案、适用于 DIMM 模块和 LS2088A。 我们通过 COTS 电源提供12V 电压。 因此、我将检查多相功率级器件的线路滤波器要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您似乎有多个器件从12V 输入线路中消耗大量电流。 我建议为每个高电流轨使用一个滤波器、就像这个。
    例如、如果您的电路板上有多个由 TPS53681s 控制的电源轨、则每个高电流电源轨(Vcore1、Vcore2、DIMM 等)都有一个类似这样的输入滤波器电路。 这样、如果一组功率级突然消耗大量电流、则线路上的噪声将在其他电源轨上最小化。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xavier、您好!

    感谢您的支持。  

    我们使用来自线圈架的 SLC7530S-500MLC 来替代线路滤波器参考板中提供的电感器。 它支持50nH 和40A 的 SMD 电感器、因此请建议这是否是正确的替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是一个很好的替代方案。