This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LMG1210:Tina/Spice/LMG1210折射设计

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772172/tina-spice-lmg1210-tina-spice-lmg1210-refrence-design

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经下载 了用于 EPC2001的 LMG1210参考设计、现在网站上没有该参考设计。 模型有问题吗? 奇怪的是、我无法将输入电压提高到~55V 以上。如果您能提供帮助、我将不胜感激。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 LMG1210的参考设计中、如果 双击 EPC2001符号、您可以看到 EPC2001的网表。  

    您还可以 从 Web 上使用任何其他设备、 不一定是 EPC2001。  

    请参阅数据表,如 数据表所示,LMG1210的输入电压范围不应超过20V。 实际上、Vin 介于6V 至18V 之间。

    我要关闭此帖子。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Arash、

    感谢您的快速回复。 我将输入电压限制为18V、我也将其替换为 EPC2034。  问题仍然存在。 我没有更改 PWM、但始终高于~55V 作为降压转换器的输入(在仿真中为 VG4)输出小于4 V!! 请查看随附的文件。

    提前感谢您提供的任何帮助。

    Meghdad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将会看一下、请向我发送您使用的确切电路、这样我就可以通过所有修改从您的电路开始、即使它只是更改电源电压或时序或任何其他内容。

    此致、Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Arash、

    我刚刚看到 LMG1210 TINA 模型的第二个版本已更新、但我仍然有一个相同的问题。 在附件中、您可以看到仿真文件。 我一侧的唯一变化是 Vin=18V 和 Vin (VG4)=55V。正如我之前解释过的,如果 VG4高于~55V,电路会出现故障,输出大约为4V,这是错误的(它必须大约为55V/2=27.5V)。  

    再次感谢您的支持

    e2e.ti.com/.../snom617b.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Meghdad、

    我们正在开发一个新模型,在包装过程中,我将在发布更正后的模型之前检查此问题。 很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我刚刚检查了新的车型。 基本上、模型必须在其引脚上创建正确的脉冲和电压。 在原理图 中,HO、HB 和 LO 在引脚处不能正确显示,因此它显然不是脉冲,因此与模型连接的任何东西都无法正常工作。

    使用新模型、我 检查了所有 引脚上的信号、它们现在都是正确的。 我还对理想开关(50和80伏)进行了2次快速测试。 LMG1210在80V 下工作正常。  测试台和输出电压如此处所示。 用这个新模型替换到网络上的旧模型需要一段时间。  

    我将关闭此 TT、因为我已验证旧 LMG1210型号的问题 、新型号 正在解决。 感谢您指出问题。

    Arash