请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00476 主题中讨论的其他器件: UCC28880
我想使用参考设计 TIDA-00476。 对于我的项目、我需要更改固件中的某些内容、但我需要修改的文件位于 TIDA-00476_LIBR.lib 文件中。 我想知道我是否可以获取/购买库的源代码并根据我的要求进行调整。 您能告诉我是否可以获取/购买库的源文件吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用参考设计 TIDA-00476。 对于我的项目、我需要更改固件中的某些内容、但我需要修改的文件位于 TIDA-00476_LIBR.lib 文件中。 我想知道我是否可以获取/购买库的源代码并根据我的要求进行调整。 您能告诉我是否可以获取/购买库的源文件吗?
您好 Leonard、
我希望您现在已经收到了固件源代码。 对于使用 UCC28880的 VCC 调节、在某些输入电压下、它不会调节到12V、但仍处于安全工作电压下。 这是因为 UCC28880被设计成在大于30V 的输入电压下工作、并且我们对电路进行了一些修改、使其在低于30V 的电压下使用。
理想情况下、您可以使用另一个宽输入电压 LDO 或直流/直流转换器替换此辅助器件。
此致、
RAM