This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/WEBENCH 电源设计器:适用于 Altium Designer 的 WEBENCH 19.

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771894/webench-tools-webench-power-designer-webench-for-altium-designer-19

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

 是否会有适用于 Altium Designer 19的 WEBENCH 版本、如果是、何时发布?

B.R. Johan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Johan
    WEBENCH 电源设计器可通过 webench.ti.com/power-designer 进行访问
    您可以使用主动支持的电源设计器工具将电源原理图和布局导出到 Altium。

    我们在较早版本的 Altium 中使用了连接器、以便从 Altium 中支持 WEBENCH。 目前、我们没有更新这些连接器的计划。

    此致、
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何导出到 Altium Designer? 在导出部分、我有用于原理图的 PDF、以及用于 BOM 和操作值的 Excel、没有导出到任何 CAD 工具的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawkani、
    我们已经导出到 Altium 以及其他支持直流/直流转换器的 CAD 工具。 如果缺少此功能、则可能正在进行中。 请告诉我们器件型号、我们可以告诉您具体情况。 此外、此功能通常不适用于交流/直流或高电压转换器。

    此致、
    Gerold