This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:我不知道为什么它不能正常工作。

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TINA-TI, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/773807/webench-tools-tps54160-i-don-t-know-why-it-doesn-t-work-properly

器件型号:TPS54160
主题中讨论的其他器件:DRV8301TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我希望在  输入电压为48V 时输出5V 电压。

我使用了 webench 设计工具。

我制作了一个板并对其进行了测试。

不幸的是、drv8301已关闭。

我不知道为什么它不能正常工作。

该电路如下(190219circuy.png)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关锡安,

    您能否共享您的 WEBENCH 设计公共 URL 以便我们检查您的设计? 此外、电路图像还没有通过。 您能否为您的实际工作台设计附加原理图、BOM 和布局文件?

    我也可以在您的帖子中看到 TINA-TI 原理图。 此仿真是否按预期工作? 您是否使用了从 WEBENCH 导出的 TINA-TI 来获取此 TINA 原理图? 如果可能、还请共享该 TINA-TI 原理图文件。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经共享了。 请提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关先生

    我只能看到.png 图像、但我们需要公共 URL 才能访问您的设计。 是否可以使用公共链接选项打开设计并共享? 快照出现在上一帖子中以供参考。  

    此外、您能否提供我在上一帖子中请求的与实际原理图、BOM、布局、TINA-TI 仿真文件相关的其他信息。

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../190220.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    网址: webench.ti.com/.../SDP.cgi
    请提供反馈。
    感谢您的回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关先生

    感谢您共享设计文件。 WEBENCH 设计看起来稳定、仿真运行正常。 不过、由于您在工作台上遇到问题、我将要求产品专家介入并查看此问题。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何时可以获得答案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否有适合您问题的布局和示波器波形? 尤其是在 vSwitch 上
    我无法打开上面的.PCB 文件

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../190227.zip

    一旦施加电压、 就没有波形、因为电路板会发生故障。

    有三个图片文件。

    在实际的 board.png 中、标有圆圈的区域是突发区域。

    目前的问题是、一旦施加电压、电流就会爆炸。

    请告诉我电路是否有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有看到 TPS54160的图片、它看起来像是 DRV 部件。 您可能需要检查器件的输入端是否存在过压

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../webench_5F00_design_5F00_190124_5F00_TPS54160DGQR-48V_2D00_48V-to-5.00V-_4000_-1.5A.tscWhen我通过仿真检查了电路中的每个引脚、我没有发现任何问题。

    您是否认为电路没有任何问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、仿真假设存在理想条件、例如您的导线没有可能导致输入电压出现某些尖峰的电感。
    此外、在这种情况下、器件的布局很重要、即输入电容器相对于 IC、二极管和电感器的位置。
    一般而言、我们要模仿 TPS54160的评估模块类型布局、如此处所示
    www.ti.com/.../slvu270.pdf

    谢谢
    -Arief