This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TINA-TI:模型精度

Guru**** 2924570 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS4140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772487/tina-spice-tina-ti-model-accuracy

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: THS4140

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我已经使用 TINA-TI 来模拟 THS4140的基本行为并获得与预期不同的结果。

我想知道建模的准确性、如仿真结果所示。

示例1-根据器件建议、增益应为10、但我得到的值不同(9.97)。 仿真条件是理想的、因此只有器件参数会影响结果。

示例2 -检查 Vos (输入失调电压)的器件参数(由数据表指定、介于1和7mV 之间)、但在仿真中、我看到绝对零

下面是几个示例、我不清楚具体的器件模型是否准确地反映了器件参数?!

如何确认?

谢谢、

Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    请在此分享您的 TINA 原理图文件。

    此致、
    Ahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../THS4140-Test-Circuit.TSCHi、

    请参见随附的(与示例1相关)。

    谢谢、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    对于增益、我认为这是准确的、因为开环增益大约为68dB、如果您进行数学运算、由于有限开环增益、放大器的闭环增益将无法实现完美的10.0。 大约为10 /(1 +(1 + 10)/2500)= 9.96。

    对于偏移量、通过比较模型上的日期与数据表上的日期、很可能会有数据表修订版; 但是、您可以通过将一个小电压源与 Vinp 引脚外部串联来调整失调电压(如果需要、也可以在模型内部串联、但更容易将其外部放置)。 您可以相对于数据表的标称值1mV 来调整偏移,或者如果您的应用对偏移敏感,您可以将其调整为数据表的最大值7mV。

    希望这对您有所帮助、
    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的反馈、这对您有很大帮助。

    您已经介绍了我的帖子中提到的两个参数示例、即增益(这是器件的关键参数)和偏移等  

    我有一个一般性透视问题(...no我不清楚具体的器件模型是否准确地反映了器件参数。) 我从你的答复中看到这一点

    答案是"是"。

    导致我陷入困境的另一个示例是、我在仿真中看到器件的正输出和负输出之间存在差异:对于1V 差分  

    输入信号时、我分别得到5.02V 和-4.95V 的输出值、这些值加在一起为9.97V 和9.97增益-不清楚它是否反映了器件行为或其他因素的结果?!

    解决这个问题的另一种方法是验证模型的方式与数据表参数的方式?!

    谢谢、

    Arie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arie、

    我在上面提到的输出上看到的是5.02V 和-4.95V。 我检查了数据表、遗憾的是、数据表没有提到 VOCM 共模偏移。 但是、如果您计算出数学值(-4.95 + 5.02)/2 = VOCM 电压、且 VOCM 引脚为0V、这将转换为大约35mV 的共模偏移。

    当我们扰动输出电压并通过 FDA 放大器的 VOCM 和主信号路径系统发送信号时、很可能会产生更多的 VOCM/ Commond 模式偏移。

    正如我说过的、很难从数据表中得知、因为数据表中没有该信息。

    如果您确实想知道、最好的方法可能是在 E2E 中向产品特定组发布问题、该组是"放大器论坛"、如果您有该选项、则将其分配给 HSAMP 组。 或者、您也可以订购器件的 EVM 样片并进行检查。

    Herman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赫尔曼、您好!

    感谢您的回复、我也感到困惑。 我将进一步检查它。

    Arie