This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01581:此模块的可用性。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/774405/tida-01581-availability-of-this-module

器件型号:TIDA-01581

何时提供?  我想将我的 Honda 2011 CRV 转换为所有 LED 照明。

我会提供这款车辆进行安装和测试!

此致、

Robert Bethman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的评论! TI 不生产终端应用。 TIDA-01581 参考设计展示了如何使用 TI 半导体器件构建需要在 LED 并联灯串之间进行电流平衡的 DRL 应用。 如果您有兴趣评估设计、我们很乐意为您提供电路板。

    此致、

    Arun Vemuri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很乐意让您发货! 然后、我可以查看要在汽车中使用的 LED 驱动器! 白炽灯泡效率低下、需要更换的频率太高!
    此致、Robert Bethman
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert、大家好、晚上好。 该团队目前已缺货、计划在几个月内补充样品库存。 我们将为您提供一些要考虑的选项。 1) 1)您可以始终使用发布的光绘文件、设计文件、BOM 等自行构建设计;2)在几个月内通过此 E2E 论坛与我们联系并申请电路板。 然后、我们将与您合作、为您提供样片板。 团队的经理 Arun 已经承诺在时间到来时为您提供董事会。

    此致、

    J. Fullilove
    应用工程师
    参考设计