This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS:M4测试支持以创建应力条件

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/771465/rtos-m4-testing-support-to-create-stress-condition

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们必须创建测试用例来测试 M4处理器、 我们需要您的 e2e.ti.com/.../4135.safety_5F00_goals_5F00_MAN_5F00_MMT_5F00_2020.xlsxsupport 来测试功能。 我要附加我必须验证的.xls 文档。 我们将在每周会议上详细讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是哪款处理器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是 M4处理器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sunil、

    您能否提供更多详细信息:
    -您使用的是哪款 SDK?
    -您使用的设备是什么(TDAx、DRAx……)?
    -是 TI 的 EVM 还是定制板?

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、请随时为我纠正以下问题。
    Yordan -

    当前使用:

    VSDK 3.04

    DRA7xx

    定制板

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您使用的是哪款 SDK?

    [Sunil]- Vision SDK 3.4

    -您使用的设备是什么(TDAx、DRAx……)?

    [SUNIL]-我们使用 DRA7xx

    -是 TI 的 EVM 还是定制板?

    [SUNIL]- Harman 定制板

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在查看 xlxs 文件后没有太多想法。
    在一个线程中、有很多测试和解决所有这些问题是不可能的。
    请查看以下测试报告
    PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00\VISION_SDK\docs\TestReports\ProcessorSDK_Vision_TDA2xx_Test_Detailed_Report.pdf
    在这里、您将找到所有可能的测试用例以及如何测试它们。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Anju,

    确保在提供的链接中检查测试用例、并在此处告知您是否需要任何支持。

    谢谢、

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经检查了测试用例、但需要您的支持、以了解如何测试这些测试用例。

    谢谢,

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    所有 testcase id 都将在同一个 doc.Search 中具有其执行步骤。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Analysis_5F00_safety_5F00_goals.xlsxHiJohn、 Hi Sravan、  

    感谢您的支持!

    请查找随附的 xls 文档、并参阅 C 和 E 列以获取注释和测试用例映射。

    除了测试用例、我们对 M4处理器的测试还有几个问题。

    1) 1)     TI 的硬件设置是什么?

    2) 2)     我们能否在 M4处理器(在 Harman 环境中)上使用网络命令?

    3) 3)     是否会提供 SDK、从而使用哪种 Harman 可以开发应用以利用 TI 测试套件中的某些命令?

     

    提前感谢您。

    此致、

    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面找到答案

    1) TI 的硬件设置是什么?
    所有测试用例均已在 EVM 上针对所有 TDA 板进行了测试。

    2) 我们能否在 M4处理器(在 Harman 环境中)上使用网络命令?
    是的、直到您的主机和目标位于同一网络中。 如果您在 A15上运行 VSDK BIOS、则可以使用它
    对于运行 Linux 的 A15、M4上不能有 noetwork 堆栈、它将位于 A15上。

    3) 是否会提供一个 SDK、该 SDK 可使用哪种 Harman 开发应用以利用 TI 测试套件中的某些命令?
    我们的网站上已经发布了所有 SDK 版本。 您可以下载它。

    此致、
    Anuj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anju、

    感谢您的回答。 您是否还可以检查随附的 Excel 工作表并参阅 C 和 E 列

    列"C"是我们与 TI 测试用例映射的测试用例、空列是我们未找到相关测试用例。请检查并告知我们您对所附 documente2e.ti.com/.../2553.TI_5F00_Analysis_5F00_safety_5F00_goals.xlsx 的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请在下面细选您的答案
    Q1.1.如何在不修改软件的情况下创建缓冲区压降。
    您可以使用 NullSrc 解码显示用例、其中必须以更高的 FPS (40-50FPS)读取数据、并在用例中使用文件转储选项、而不是自由运行。(运行用例时、您将获得文件转储或自由运行选项、 增加 FPS 您必须在用例中更改。)

    问题2.1。 我们如何加载 M4?
    您可以通过创建具有大量处理链接的链来加载 M4、或增加任何用例的 FPS。

    问题3.1。 我们如何使 M4崩溃(内核损坏)?
    首先、它不是内核。 它运行 SYSBIOS。
    当您遇到任何断言条件时、您可以关闭此选项。
    VSDK 中有许多断言条件、这是在继续处理之前进行的一种错误检查。

    此致、
    Anuj