This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00449:Gerber 不具备钻孔数据。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00449

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/772704/tida-00449-gerber-doesn-t-have-drill-data

器件型号:TIDA-00449

你好。 我下载了 TIDA-00449参考设计的光绘文件、发现没有钻孔数据。 是否可以在没有钻孔数据的情况下制作 PCB?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我将对此进行研究、与此同时、您可以使用 Altium 文件来生成所需的文件。

    此致、

    Kevin Stauder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    如果您无法生成钻取数据、我将其附加到该帖子中。

    此致、

    e2e.ti.com/.../TIDA_2D00_00449-GerberNCdrills.zipKevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin。

    非常感谢您的回答。 这对我很有帮助。 再次感谢您。

    此致、
    Myongha Kim